This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:固件在加载时堆叠

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520020/awr2944evm-firmware-is-stacked-while-loaded

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM

工具/软件:

您好、

我尝试通过 mmWave Studio 使用 dca1000evm 提高 awr2944evn。

目前、我无法下载固件-加载器只是堆叠的。 昨天我能做到这一点、但今天我不能。 我不知道出了什么问题。

向您发送一些图片以了解情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加输出屏幕:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以尝试以下过程吗?

    1.断开 EVM 和 DCA1000的电源和所有电缆

    2.将电源插入 AWR2944EVM

    3.将 USB 电缆插入 AWR2944EVM

    4.将电源插入 DCA1000

    如果您在为 EVM 上电之前插入 USB、则 PMIC 看门狗超时会出现一些潜在问题、这是由 FTDI 端口上的泄漏引起的。 要解决此问题、需要在 USB 之前插入电源。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很有帮助、谢谢! 但最后、EEPROM_READ_FAIL LED 亮起。 在 I 加载 BSS FW 时发生。

    我还没有在 e2e 中找到明确的解释。

    这意味着什么、为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    什么是在工作室返回?

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它返回成功、即加载已通过

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    EEPROM_READ_FAIL 表示 DCA 未正确引导。 请确保您按照 Adrian 提供的引导步骤进行操作。 您还可以在设备管理器上进行检查、以确保所有连接都存在。

    如果仍然无法正常工作、能否提供带有 USB 的电路板上连接的图片。 似乎没有与 DCA1000EVM 的 USB 连接。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 我有两个 USB 连接到 PC、两个 USB 都来自 EVM、没有来自 DCA。 在2944的情况下,我被告知连接这种方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您的连接正确。 EEPROM 故障与2944无关、与 DCA1000相关。 请尝试在 DCA1000上对 FPGA 进行重新编程。 以下文档中对此进行了讨论  

    15888.DCA1000调试 Handbook.pdf

    "C:\ti\mmwave_studio_03_01_04_04\docs\DCA1000 Debugging_Handbook .pdf"

    如果不起作用、您可以将其退回以进行更换

    此致、

    Gabriel