This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC3114:电感式感测与电阻式感测?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC3114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521257/ldc3114-inductive-sensing-vs-resistive-sensing

器件型号:LDC3114

工具/软件:

您好、

我观看了 使用  LDC3114进行握持检测的 YouTube 演示。

www.youtube.com/watch

在演示中、 力或把手施加到 LDC3114电感式传感器、从而实现压缩。

我的第一个问题是、如果从内部扩展、我是否会获得类似的结果? 我的预期应用 是检测腿部伤口肿胀。

我的第二个问题是、使用电感式检测与电阻式检测相比有什么优势? 我可以使用强制敏感电阻器(FSR)、可以获得类似的结果。

与电阻式感应相比、电感式感应是否可提供更精确的感应?

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    是的、我认为这也适用于您的应用。  LDC 器件将根据金属与线圈的接近程度改变谐振频率。   

    与电阻式感应相比、其主要优势在于传感器之间的精度和可重复性。  若要让您了解使用电感式感应可获得的精度和分辨率、请查看以下应用手册、在其中我们测量微米级的变化、以检测按钮按压操作时金属的偏转。

    https://www.ti.com/lit/an/snoa961a/snoa961a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有采用屏蔽布线的跑道式传感器2层的 PCB 设计文件? 从下图中、我只需要1个跑道式传感器即可进行测试。

    由于我预期的应用是检测腿部伤口肿胀、因此传感器在腿部绷带上的放置将是弯曲的。 在这种情况下、可使用记忆泡沫垫片。 我想记忆泡沫会粘在传感器上。 我会使用铜带作为导电目标。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kel,

    您可能对 LDC 线圈 EVM 感兴趣、它提供了许多可以测试的线圈。

    https://www.ti.com/tool/LDCCOILEVM

    要生成您自己的线圈、可以使用下面的 Webench 工具。  这不会产生屏蔽布线。 您需要在设计中实现这一点。

    webench.ti.com/.../