Thread 中讨论的其他器件:FDC1004、MSP430FR2475、 MSP430WARE
工具/软件:
是否有任何 C 代码(驱动程序)可用于与 FDC1004的 μ I²C 通信(推荐用于 INIT 以及与芯片的一般通信)? 即使在评估模块中也找不到 MSP430代码、该代码似乎以某种方式起作用。
此类代码的许可条件是什么?
此器件在与医疗安全相关的应用中是否有一般免责声明?
此致、
Günter μ s
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
是否有任何 C 代码(驱动程序)可用于与 FDC1004的 μ I²C 通信(推荐用于 INIT 以及与芯片的一般通信)? 即使在评估模块中也找不到 MSP430代码、该代码似乎以某种方式起作用。
此类代码的许可条件是什么?
此器件在与医疗安全相关的应用中是否有一般免责声明?
此致、
Günter μ s
您好 Günter
感谢您考虑使用德州仪器(TI)。 Im 不知道 FDC1004特有的 C 代码。 不过、我想我可以帮助您查找并修改代码以用于与器件通信。 您是否已经有 MSP430 LaunchPad? 如果是、哪一个?
转到以下链接、我认为您可能能够找到一些示例代码、这些代码可以针对与 FDC1004的通信进行定制。
https://dev.ti.com/tirex/explore/
在此链接中、您可以进入您打算使用的 MSP430器件或电路板、然后左侧应该是一系列相关文件夹、您可以在其中搜索有用的文件。 我认为文件夹结构并不总是一致的、但下面是一个指导您的示例。 我选择了 MSP430FR2XX_4XX (X 表示 MSP430FR2系列下有多种型号)。 选择 MSP430FR2XX_4XX 后、我们可以通过查看 MSP430微控制器>嵌入式软件> MSP430Ware (3.80.14.01)>器件> MSP430FR2XX_4XX>MSP430FR2475>外设示例>寄存器级别>深入了解一些示例 I2C 代码。 相关示例应在名称的".c"部分设置"i2c"。