This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP139:需要 I3C 的 IBIS 模型来评估信号质量

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521387/tmp139-ibis-model-of-i3c-is-needed-to-evaluate-the-signal-quality

器件型号:TMP139

工具/软件:

您好的团队、

我想知道我们是否准备了 TMP139 I3C 的 IBIS 模型来评估信号质量?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我们没有适用于 TMP139的 IBIS 模型、但我们正在考虑创建一个。 当它可用时、它将显示在此 URL 上: https://www.ti.com/product/TMP139#design-tools-simulation

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的仁山:

    感谢您的答复。 最好知道的是、我们没有 TMP139的 IBIS 模型。 是否有任何准备 IBIS 模型的 I3C 温度传感器?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunsuke-san、

    TMP139目前是我们唯一的 I3C 温度传感器。 该板专为 DDR5和 JEDEC I3C 标准而设计。 我们正在开发符合 MIPI I3C 标准的通用温度传感器、但目前没有其他内容可供分享。  

    谢谢、