This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2E44PEVM:通过以太网实现的压缩 FFT 输出

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521677/awr2e44pevm-compressed-fft-output-over-ethernet

器件型号:AWR2E44PEVM

工具/软件:

您好、

我计划使用新的 P 器件 AWR2x44P 通过以太网实现压缩 FFT 输出(与2544演示模式非常相似)。

1. AWR2x44P 评估板是否能够像 AWR2544EVM 那样执行 TSN 以太网传输和时间同步触发?

2.您是否会将 TSN 和压缩的 FFT 以太网输出添加到 AWR2x44P 演示中? 或说明如何移植2544代码?

谢谢
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    目前、没有此类实现可用于 P 器件。 您可以参考 SDK 中提供的 enet_tx_散 点收集演示、并尝试在您的末尾实现类似的操作

    此致、

    Shruti