This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:在 xwrL684x 上下载映像后、SBL Lite 无法引导应用程序(SDK 06_00_04_01)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513519/awrl6844evm-sbl-lite-not-booting-application-after-image-download-on-xwrl684x-sdk-06_00_04_01

器件型号:AWRL6844EVM
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDKUNIFLASH

工具/软件:

您好:    

      我将 MMWAVE-L-SDK 06_00_04_01与 xwrL684x EVM 配合使用。 sbl_lite成功刷写后、我可以在 UART 控制台上看到打印的"引导应用程序"。 但是、应用程序无法启动。

我已经尝试了以下两种方法:

  • hello_world.release.appimagehello_world.debug.appimage

  • mmwave_demo.release.appimagemmwave_demo.debug.appimage

在所有情况下、SBL 都完成映像加载、但无法将控制权转移到应用程序。

您能帮我确定应用程序无法引导的原因、以及我可以采取哪些步骤来调试或解决此问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Madhusudhan、

    感谢您联系有关 SBL Lite 示例的信息。 您是否配置了 XMODEM 传输以以1KB 块的形式发送数据?

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristien、  

               是的、我选择了1KB 块。 谢谢
    路径:C:\ti\mmwave_L_sdk_06_00_04_01\examples\mmw_demo\mmwave_demo\prebuilt_binaries\xwrL684x-evm\mmwave_demo.debug.appimage
    路径:  C:\ti\mmwave_L_sdk_06_00_04_01\examples\hello_world\xwrL684x-evm\r5fss0-0_nortos\ti-arm-clang\hello_world.release.appimage
    尝试使用发行版和调试.app 映像来获取两个示例  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

         我正在等待更新、是否对上述问题有任何答复? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Madhusudhan、

    很抱歉回复延迟! 如何刷写器件(例如 UniFlash、SDK 可视化工具或 arprog_cmdline_6844工具)? 我建议使用下的 arprog_cmdline_6844工具 \tools\FlashingTool、然后使用以下命令:

    arprog_cmdline_6844.exe -p COM83 -SFLASH "sbl_lite.release.appimage"-of1 8192 -of2 270336 -c -s f1 -cf

    这应该正确格式化应用程序 SFLASH 区域、以便允许下载并正确运行应用映像。 您也可以通过添加-f2来指定备份映像 使用上述命令:

    arprog_cmdline_6844.exe -p COM83 -SFLASH f1 "sbl_lite.release.appimage"-f2 "hello_world_system.release.appimage"-of1 8192 -of2 270336 -c -s SFLASH -cf

    如果这样可以解决您的问题、或者您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Kristien