This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOSTEVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521255/awr1843boost-awr1843boostevm

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:TPS7A53TPS7A53-Q1

工具/软件:

e2e.ti.com/.../TPS7A53_2D00_Q1_5F00_PSRR.pptx

尊敬的先生:

我想了解 AWR1843BOOSTEVM 中 LDO、TPS7A53-Q1的 PSRR 曲线。

1.我看到了图8. 在 tps7a53-Q1数据表中。

2.在图8中、10MHz 不超过60dB。

  您能向我解释一下图8吗?

谢谢、

Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需回答。

    仅 Vbias PSRR 曲线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您的确认。 如果需要更多信息、请在 PMIC 主题下重新发布。

    此致、

    Aydin