This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:是否需要在连续流模式(CW 模式)下执行运行时校准功能?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520774/iwr6243-needs-a-execution-of-runtime-calibration-functionality-within-continuous-streaming-mode-cw-mode

部件号:IWR6243

工具/软件:

您好 TI、

我目前正在研究一个使用 IWR6243作为射频芯片的项目。 但是、某些测量需要连续流模式。 当我查看文档"毫米波雷达接口控制文档 IWR6243"和第6.3章(连续流模式(在单器件情况下)) 、其中包含连续流模式的 API 编程序列时、我看到在启动连续模式之前不会调用任何运行时校准。 从文档中了解到如果更改了配置、只需执行新的静态配置、我是否正确? 代码示例。

我问道、因为在我们的测试中、我们在更改 CW 模式的频率时发现了功率跳跃、尤其是在60.5GHz 左右。 在我们的软件中、我们完全执行第6.3章"API 编程序列"中的步骤。

所以,只是一个 简短的问题: 在 IWR6243采用连续流模式的情况下、也应调用运行时校准 ? 如果是、是否需要配置文件配置? 在我阅读的所有文档中、IWR6243的运行时校准是指配置文件配置。

非常感谢Slight smile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    Unknown 说:
    在 IWR6243
    采用连续流模式的情况下、还应调用运行时校准

    它不应该。  如果要执行校准、请禁用连续流模式、执行校准、然后切换回连续流模式。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    对于执行校准、您是指运行时校准还是初始校准序列? 如果我们要在启动连续流模式之前执行运行时校准、我们是否需要为运行时校准配置文件?

    重点是、运行时校准的文档规定了与所需配置文件配置之间的关系、并作为 FMCW 模式的一部分提到。 配置文件不是 连续流模式配置的一部分。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    要执行校准、您是指运行时校准还是初始校准序列? 如果我们要在启动连续流模式之前执行运行时校准、我们是否需要为运行时校准配置文件?

    我认为这适用于所有类型的校准;您需要进行配置。

    此致、

    Santosh