This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843AOP:CCS CIO 控制台中的空白行

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518427/iwr1843aop-blank-lines-in-ccs-cio-console

器件型号:IWR1843AOP

工具/软件:

我在 CCS Theia v1.5和 最新的 CCS 20.1中也存在同样的问题。 CIO 控制台视图每隔一行都为空:

它附带了调用 System_printf (".....的用户代码 \n");以及从 BIOS。 这会浪费屏幕空间、在出现长消息(如异常)时需要额外滚动。

我在 Windows 11上工作。 已尝试使用\r\n 作为以用户代码结尾的行、但没有帮助。 我正在使用毫米波 SDK 3.6.2 LTS 开发毫米波传感器器件。 不确定是来自固件还是工具问题。

有人有线索吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、此处无法执行任何操作、因为这就是设计过程的记录方式。 如果要减少滚动、您可以更改字体大小或 DPI 设置。 这样、或者将日志保存到.txt 并删除空格。 尽管 Im 不能确定您的终端有多忙、但这是一个问题。

    此致、

    Pedrorm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已经困扰了我,足以报告一个问题。 如果您可以访问 CCS 开发团队错误列表、请将其添加到该列表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    抱歉、但设计上就是这样打印的。 如果用另一种方式将所有控制台线路压缩在一起、则很难根据反馈进行直观解析、因此我们将其设计成这种方式。  

    此致、

    Pedrorm