This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3120:已测试用于合成油和矿物油?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020, HDC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517730/hdc3120-tested-for-use-in-synthetic-and-mineral-oil

器件型号:HDC3120
主题中讨论的其他器件:HDC3020

工具/软件:

我正在寻找一个模拟传感器、该传感器可针对定制应用精确测量机油中 H20的相对湿度百分比。 额定精度和规格显然仅针对空气应用进行宣传、但我想知道是否有任何油可靠性测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    我们尚未测试我们的任何湿度传感器在空气以外的任何介质中的湿度精度。 您正在考虑使用哪种机油?  

    我们已经测试了油浴中的湿度传感器温度精度、器件将报告湿度值。 所以我知道至少湿度传感器在油中起作用,我不能说它在油中有多精确。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们使用 IEC 和 ASTM 矿物油以及合成和天然酯油。

     只要传感器不会在这些油中发生反应/腐蚀、我就可以对传感器进行测试、以确定其是否适合用途。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    感谢您提供的信息。 欢迎您尝试这些油中的部件、我认为包装不会腐蚀。 其中一些油可能具有酸性 pH、随着时间的推移会影响检测元件。 因此、在进行测试时、我建议在长时间浸入水中做几个读取点、看看 RH 性能如何随时间变化。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、我们需要运行一些测试、以了解它的性能。
    您知道芯片和3D 模型何时可用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    对于3D 模型、我会使用 HDC3020的模型、因为它们具有相同的封装和物理结构。  

    HDC3120本月应公开发布、因此请访问 TI.com 了解相关信息。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森