This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:AWR1443

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1513221/awr1443-awr1443

器件型号:AWR1443

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

根据 TI 团队建议的设计指南、我们根据我们的规范开发了 AWR1443电路板。 我们的计划是通过 SPI 将 AWR1443连接到 ESP32、以便我们可以收集雷达检测数据并发送到 ESP32以显示该数据。

我请 TI 团队查看我们的原理图、如果需要在原理图的各个方面(PMIC 连接、SPI 连接任何其他方面)进行任何更改、并提供您的宝贵建议。

我希望能尽早作出反应。

我随附了用于审查的原理图。 请查找附件。

Thankse2e.ti.com/.../AWR1443_5F00_ESP32_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    感谢您联系我们。 请允许我们的硬件专家在几天内审核并回复您的问题。

    此致、

    Vignesh K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,将等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    我正在审查原理图。  将尽快做出响应。

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    原理图 看起来正常。   您是否计划使用 FTDI 芯片通过 USB 连接控制 MMIC 上的 SPI 总线?  我在此原理图上没有看到该接口。  可能在另一个 PCB 上。

    此致、

    Ali   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ali

    我没有使用任何 FTDI 芯片 通过 USB 连接控制 MMIC 上的 SPI 总线。 如果我没有错、您是否尝试说 SPI 总线必须通过 USB 连接进行控制? 在这里、我计划将 SPI 总线直接连接到 ESP32。

    如果这不是可能的情况,你能建议我怎么能移动 forwad?

    谢谢

    Vasudeva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    否、没有必要使用 FTDI 芯片-我刚刚假设您正在使用该芯片。  任何兼容的 SPI 接口都足以与 AWR1443的 SPI 总线进行通信。

    我不熟悉'ESP32'-这是基于 FPFA/MCU 的 PCB 吗?  

    此致、

    Ali