This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:opt3004

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521296/opt3004-opt3004

器件型号:OPT3004

工具/软件:

您好、

我计划将 OPT3004用于室外摄像头产品的昼夜探测器。 请查看以下图片:

开孔的直径为5mm、与 PCB 的距离为12mm。

它能正常工作吗? 我应该使用一些导光板吗? 有什么问题吗?

谢谢

不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noam、  

    我进行了一个快速仿真、根据您的尺寸、器件将具有+/-~12度的有效视野。  这意味着只有当光线来自水平方向12度以内时、光线才会到达传感器。   光导管(光导管)可以很好地解决这个问题。 我们的许多客户也将光学传感器放置在单独的专用板上、使其能够将传感器放置在最有效的位置。   

    您可以在当前配置中对全天到达传感器的光照水平进行一些测试、并且所报告的传感器值中夜间和白天之间是否有足够的差异、而不是只需要适当设置限值即可。

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn