This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:有关使用 IWR1642BOOST 在 mmWave Studio 中设置故障的咨询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520911/iwr1642boost-inquiry-regarding-profile-setting-failure-in-mmwave-studio-with-iwr1642boost

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:

您好:

我正在使用 IWR1642BOOST 和 DCA1000捕获原始 ADC 数据。

为此、我使用的是 mmWave Studio 版本2.1.1.0。

我想查询"mwave Studio 2.1.1.0→RadarAPI→传感器配置→配置文件"设置。

首先、我已使用毫米波传感估算器验证器件和配置设置没有问题、如随附的图所示。

我使用的 CFG 文件如下所示:

%****************************************************************************
% LevelSensing:线性调频脉冲配置和处理链
%设计用于高精度液位感测。
%****************************************************************************
channelCfg 1 1 0
chirpComnCfg 20 0 0 1024 1 220 0
第76章我的朋友
frameCfg 1 0 1 1 100 0 0
guiMonitor 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
zoomCfg 16384 1 3.
SigProcChainCfg 32 2 1 0 4 0 15
cfarCfg 2 8 4 3 0 12.0 0 0.5 0 1 1
aoFovCfg -5 -5 -5 5
rangeSelCfg 0.0 30.0
离合器拆卸0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 -1.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 -1.0 0.0
adcDataSource 0 C:/ti/mmwave_lp_sdk/examples/datapath/common/testBench/major_motion/adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
adcLogging 0
lowPowerCfg 0
factoryCalibCfg 1 0 40 0
波特率1250000
sensorStart 0 0 0 0

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

将这些设置输入到 mmWave Studio 并按下"Set"按钮后、我遇到了一条错误消息、如所附图像中蓝色框内所示。

您能否解释一下导致此问题的原因?