Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
我正在使用 uart_uniflash.py 脚本将创建的二进制文件刷写到按照 "MMWAVE-MCUPLUS-SDK 用户指南" P.41中的说明创建的 AWR2944EVM 中 、尽管刷新成功、但文档未回答我的一些问题。 因此、我希望你们能够帮助:
- 该文档指出:"这将产生 _mmw_demo_mss.xer5f、 _mmw_demo_dss.xe66 & _mmw_demo.appimage binaries"、但 gmake all 创建了多个文件(请参阅图像)。 我很好奇 为什么创建了这么多文件? 这是否仅适用于创建 TDM、DDM 和其他版本的"相同"演示代码的演示代码?
- 我知道 AWR2944EVM 需要同时刷写 C66x 和 R5F、这些是在编译演示代码文件时创建的二进制文件。 但是、default.cfg 文件不包含到 C66x 和 R5F 的二进制文件的任何路径。 根据我的理解、元映像(即.appimage)包含这些路径、这是正确的吗? 如果是这样、这些创建的文件中有哪些是这些文件? 是否可以查看.appimage 的内部信息并显式检查所使用/引用的二进制文件?