主题中讨论的其他部件:TUSS4470
工具/软件:
大家好:
在尝试 TDC1000-C2000 EVM 后、我们无法获得所需的金属槽液位测量结果。
我们已经决定获取 BOOSTXL-TUSS4770。 我们已经开始使用提供的40kHz 传感器、但未能获得任何良好的结果。
1.下面是我们使用的 GUI 设置。 (18cm 处的障碍物)


2.不能在 GUI 中更改 SPI 模式是否有重要原因?

3.使用此40kHz 传感器时建议的初始设置是什么?
顺便说一下、我们打算在经过这些初始测试后、在1.2m 的金属 LPG 气缸上使用1MHz 传感器进行液位测量。
此致、
Semyalo