This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:frameCfg 的 numOfChirpsAccum 参数

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520847/iwrl6432-numofchirpsaccum-parameter-for-framecfg

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

如果  NumOfBurstsInFrame 设置为64、那么如果我将 numOfChirpsAccum 设置为11、每帧接收到的线性调频脉冲将是多少? 此外、更大的 numOfChirpsAccum 是否会显著增加 SNR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果  NumOfBurstsInFrame 设置为64、那么如果我将 numOfChirpsAccum 设置为11、每帧接收到的线性调频脉冲是多少?

    接收到的线性调频脉冲数仍然与未累积线性调频脉冲相同、假设两个 TX 都已启用、那么您仍然每帧可获得128个线性调频脉冲。 这是因为在发送 ADC 数据之前、线性调频脉冲会累积、因此要处理的实际线性调频脉冲数不会增加。

    此外、更大的 numOfChirpsAccum 是否会显著提高 SNR?

    接收到的功率与 线性调频脉冲时间有关、使用线性调频脉冲累积时线性调频脉冲时间会增加、这就是为什么会具有 SNR 优势。 一种简单的思路是、线性调频脉冲累积每增加一倍、就会得到额外的3dB。 因此、线性调频脉冲累积11将提供大于9dB 的位。

    此致、

    Josh