This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430:释放模式中的问题

Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519873/msp430-problems-in-release-mode

部件号:MSP430

工具/软件:

大家好:

如果有人给出技术答案、指导我如何解决问题、我将不胜感激。 我是 TI MCU 新手。 我使用的是 CCS12、目标芯片是 MSP430F1232。 当我在调试模式下编译代码、然后将代码编程到芯片时(编程后断开调试器连接)、它就会工作。 但当我在释放模式下编译代码,然后编程芯片我不工作!! 您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我甚至安装了 CCSV20、但结果仍然相同。 有人能告诉我问题是什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎您为此问题创建了两个线程。 我将关闭它并在其他线程中跟踪它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    感谢您的答复。 但不应与引脚电压有关。 我不知道如何编写 测试代码? 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压正确3.2V!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../fet120_5F00_wdt_5F00_01.c

    您能否对该代码进行编程并检查 P1.0是否将在自由运行模式下切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这段代码与 Bruce 的一个共享代码相似。 我将关闭该主题、并在另一个主题中讨论该问题。