This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:蚀刻容差

Guru**** 2431400 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518908/awrl6844-etch-tolerances

器件型号:AWRL6844

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我们已经使用 AWRL6844芯片设计了自己的雷达 PCB。 我有关于 PCB 生产的问题。

此印刷电路板需要什么蚀刻容差?

此致、

Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指蚀刻容差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    PCB 至少允许10%- 20%的蚀刻容差。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep、

    馈线和贴片天线尺寸的10-20%蚀刻公差是否可以接受?

    此致、

    Dusan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dusan:

    是的、在10-20%蚀刻公差之前是可以接受的。

    此致

    Sreedeep