This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:芯片内部是否有 ROM 用于应用's 使用?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520796/awrl6844-is-there-rom-inside-chip-for-application-s-use

器件型号:AWRL6844

工具/软件:

您好团队:

芯片内部是否有 ROM 可供应用使用? 似乎没有适用于应用程序的 ROM。

此致、

维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Victor、

    芯片上有多个 ROM 存储器、但它们仅用于 ROM 引导加载程序、不能用于应用程序。

    谢谢、

    Kristien