This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:TI 能否提供示例代码来说明如何由外部主机 MCU 通过 UART 接口制作 IWRL6432的 OTA?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517426/iwrl6432-could-ti-provide-example-code-of-how-to-make-ota-of-iwrl6432-by-an-external-host-mcu-through-uart-interface

器件型号:IWRL6432
主题: AWR2944中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 我的客户希望通过通过 UART 接口连接的主机 MCU 为 IWRL6432实现 OTA。 TI 是否有此类示例代码?

 在无线电工具箱 v3.10.00.05上、我们可以看到IWRL6432的"SBL Image Select"、还可以看到 AWR2944的用户指南"OTASwap"。 但是、是否有有关 如何与 IWRL6432通信(例如打开 UART、上传文件、更新)以 通过外部 MCU 平台更新 FW 映像的示例?

Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:  

    目前没有任何外部 MCU 主机示例。 这是我们已经谈论过的可能包括在未来,但我不能确切地说,它是否/何时会被发布。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

     我们希望自己创建它、并 需要了解如何分步进行 OTA。 您能否提供以下说明(只是一个示例)来指导我们?   

    1. 打开 UART 器件
    2. 向雷达发送上传文件命令
    3. 开始上传文件
    4. 重置并进入 OTA
    5. 更新成功并重新引导。

    Br、Jesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse:  

    如果使用 SBL 应用程序、SBL 已经负责将更新后的映像保存到闪存存储器并从该映像进行引导。 器件复位时、主机只负责1。 打开 UART 连接以及2. 通过 UART 发送任何消息、以指示是否应更新应用二进制文件 等待配置的超时周期以加载现有的应用程序二进制文件。 3.如果更新应用程序二进制文件、主机必须启动新二进制文件的 XMODEM 传输。

    此致、

    Josh