This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST-BSD:BSD 演示 v4.1、SBL 跳转到应用程序失败

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST-BSD, MMWAVE-L-SDK, UNIFLASH, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1511524/awrl1432boost-bsd-bsd-demo-v4-1-sbl-jump-to-app-fails

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD
主题中讨论的其他器件: MMWAVE-L-SDKUNIFLASHTCAN4550

工具/软件:

硬件:AWRL1432BOOST-BSD
SW:BSD demo v4.1

说明:

该问题是基于 TI 原始硬件和软件转载的、无需进行其他修改。

在之前的 BSD 演示 v3.1中、SBL 能够跳转到 APP。 没问题。

测试 BSD 演示 v4.1时。 我们发现 SBL 无法再跳转到 APP。

它在 parser_image.c p_memAddRet = memcpy ((void *) t_ImagePrms.t_SectPrms.p_SectionPtr、(const void *) p_readPtr、w_bytesToWrite)中看起来存储器复制失败;

请看一下。

我在下面附加了 SBL 和应用程序映像以供参考。

e2e.ti.com/.../sbl.Debug.appimage

e2e.ti.com/.../mmwave_5F00_demo.Debug.appimage

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我们的发布流程中、我们尚未使用 SBL 进行测试

    我假定"发布"映像的行为相同。

    我们将能够在下周审查这个问题

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    请问你有什么反馈意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我刚刚测试了这个路径上的 SBL 映像

    "C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_03_00\examples\drivers\boot\sbl\xwrL14xx-evm\m4fss0-0_nortos\ti-arm-clang\sbl.release.appimage"

    以下链接还提供了有关我为测试此内容而采取的步骤的更多背景信息

    xWRL1432 MMWAVE-L-SDK:次级引导加载程序

    我提供了两个屏幕截图来帮助解释我的流程(左侧是内存放置、右侧是 uniflash 屏幕截图)。 我在元映像1位置加载了 SBL 映像。 我在元映像2位置加载了我的应用(BSD 演示)、在元映像4中加载了我的备份映像。 所有内容都适用于两个版本的 BSD 演示。 我注意到您使用了调试 SBL 映像、请改用发布版本。 如果这不起作用、请提供有关您尝试做什么以及如何做的确切背景信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel Gigliotti:

    我正在对 SBL 和应用使用 Release Builds、将 SBL 放置在元映像 1中、将应用放置在元映像中  2.在测试中,当应用映像大小低于200KB 时 ,一切正常,但一旦超过200KB , 引导加载程序就无法跳转到应用程序。 要重现此问题、您可以同时启用#define TCAN4550 1#define ENABLE_MONITORS 1、这将导致 appimage 增长超过200 KB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我做了你所说的、得到了同样的结果。 请给我们几天时间、尝试找出导致此问题的根源。 我不认为200kb 是问题、因为我尝试了单独的两个定义、并且启用显示器内部版本为203 KB。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我相信我已经找到了问题所在。 如果您访问以下页面、您可以看到页面底部的"开发人员说明"部分。 它指定 SBL 关键数据部分的存储位置(从地址0x00470000到0x0047FFFF)。

    xWRL1432 MMWAVE-L-SDK:次级引导加载程序

    我们可以在存储器映射中看到、当 tCAN 和监控都启用时、我们通过0x00470000存储器位置。 左侧内存映射是启用 tcan 和 mon 时、而右侧是仅启用 tcan 时。

    开发人员手册一节还提供了更多上下文和权变措施、例如在与 APPSS (M4)共享时、将共享存储器用作只读存储器或禁用 APPSS/HWASS 存储器的 ECC。 请尝试这些权变措施并查看它们是否起作用。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    客户尝试了您的建议:"与 APPSS (M4)共享时、使用共享存储器作为只读存储器或禁用 APPSS/HWASS 存储器的 ECC。"

    但是、它们都无法解决这个问题。

    您能够在 TI 软件和 EVM 上重现此问题、您能直接提供一个可行的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我有可用的解决方案。 问题源于 SBL 和 BSD 应用程序之间的存储器访问冲突。 要解决此问题、请按照以下步骤操作。

    1)如图所示编辑 SBL 应用的 linker.cmd 文件、将 M4F_RAM 减少一半。 完成更改后、在 CCS 中以释放模式重新编译。

    2)按图示编辑 BSD 应用的 linker.cmd 文件、将 M4F_RAM3减少32KB、从而释放 SBL 指定的 RAM 的空间。  完成更改后、在 CCS 中以释放模式重新编译。

    然后、两个映像都可以刷写到电路板上。 为了进行健全性检查、您能否在加载映像之前格式化 SFLASH。 此处可以在 Uniflash 应用上完成该操作。

    擦除 SFlash 后、将映像加载到正确的位置、它应该会按预期工作。 如有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Gabriel