This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6844EVM:存在检测和放大器;定位示例

Guru**** 2432510 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6844EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512064/iwrl6844evm-presence-detection-localisation-examples

器件型号:IWRL6844EVM

工具/软件:

尊敬的团队:

我最近购买了 IWRL6844EVM、热衷于尝试存在检测。 在使用 OOB 实验后、我无法找到其他示例(存在、生命体征等)。

我知道器件仍处于预发布状态。 您能在以下方面提供帮助吗?

  1. 是否有可供我使用的示例和代码?
  2. 如果不是这样、我开始试验的大概时间是多久?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    Unknown 说:
    我是否可以使用示例和代码?

    目前、我们没有任何定位示例或存在检测演示。

    Unknown 说:
    如果不是这样、我开始实验的大致时间安排是什么?  [/报价]

    我们的目标是在未来的工具箱版本中包含此材料、但我目前没有具体日期。  现在、请查看用于存在检测软件的6432器件、或将此用作基础 、以便针对6844器件自行实现。  您是否熟悉6432器件并已将其用于存在检测?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Santosh。 该器件基于6432AoP 构建、但由于该器件暂时不可用、因此必须从6844开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teja。

    我将离线跟进。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Santosh。 我很期待这件事。