This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:xdc.runtime.Error.raise:终止执行 ti.sysbios.family.arm.v7r.vim.hwi:第271行:e_undefined:hwi 未定义、intnum:-1 xdc.runtime.Error.raise:通过 CCS 12.8.1运行代码时终止执行错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520621/awr1843boost-xdc-runtime-error-raise-terminating-execution-ti-sysbios-family-arm-v7r-vim-hwi-line-271-e_undefined-hwi-undefined-intnum--1-xdc-runtime-error-raise-terminating-execution-error-when-running-the-code-via-ccs-12-8-

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:

您好、  

我正在使用 CCS 12.8.1调试代码。 第一次加载时、一切都按预期运行—我可以运行并逐步执行代码、而不会出现任何问题。 但是、在我停止、重置并尝试重新加载代码后、在 BIOS 启动时、 我会遇到以下错误:

xdc.runtime.Error.raise:终止执行
TI.sysbios.family.arm.v7r.vim.hwi:第271行:e_undefined:hwi 未定义、intnum:-1
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

有趣的是、如果我执行硬复位、然后再次运行代码、则问题会得到解决。

这种行为可能是什么原因造成的?

谢谢  

此致

Gayatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、通常为了重新开始演示、您需要进行开机/关机复位。 原因是、还需要重新启动 BSS 固件。

    谢谢你

    Cesar