This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:EVM 与 PC 之间通过 RS232连接问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR1843, AWR1843AOPEVM, AWR2944EVM, AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517720/awr2944evm-connectivity-issue-between-the-evm-and-pc-via-rs232

器件型号:AWR2944EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843AOPEVM、AWR2944、AWR1843、 AWR1843BOOSTDCA1000EVM

工具/软件:

您好、我无法连接到 COM 端口:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    需要使用 COM12。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    在介绍安装的视频(https://www.ti.com/video/5827389052001)和安装指南中、使用连接到"XDS110 Class Application/User UART"的端口编写:

    因此、请说明说使用端口 COM12是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已尝试与我们还购买的另一个电路板(AWR1843AOPEVM)和 COM 端口工作成功。 这意味着电缆正常、PC 端正常。 我认为 AWR294EMV 电路板本身存在问题、应予以更换。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否、它很可能不是电路板问题。  

    AWR2944与 AWR1843不同、端口定义不同。 您所参考的指南是在 AWR2944存在之前创建的。 您需要使用最高的 FTDI COM 端口、而不是 UART 端口。 在本例中、这是 COM12。

    在 AWR2944EVM 原理图中、您可以看到 RS232通过 FTDI 的端口 D 发出、因此为何应使用最后一个 FTDI 端口。

    在 AWR1843BOOST 中、RS232通过 XDS110输出、因此在这种情况下会使用 XDS110端口。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了。 谢谢。 现在、USB 应连接到哪个 FTDI 端口:2944EVM (J10)或 DCA1000EVM (J1)、因为有选项?

    在 e2e 的一条评论中、我看到 J10是2944EVM 的正确选项。 是这样吗?

    -我尝试了我写的 -使用 J10 -我能够连接,但连接是非常不稳定的-超过10个试验连接我成功可能只是在1 ,通常不。

    对这种不稳定有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、您需要在 AWR2944EVM 上使用 J10。 使用 AWR2944EVM 时、请勿将任何 USB 电缆连接到 DCA1000。

    有三个可能的问题。

    1.电源有问题。

    2.您的电脑出现问题

    3. USB 数据线有问题。

     您可以尝试运行 OOB 演示并查看是否观察到了任何不稳定。 在本例中、OOB 演示将使用您之前尝试使用的 XDS110端口。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、还有一个后续问题:虽然我能够以某种方式连接到 COM 端口、但固件加载堆叠在一起。 有关详细信息 、请参阅:AWR2944EVM:固件加载时堆叠-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于、我使用的笔记本电脑默认设置为优化功耗选项、而对于多个 USB 使用、此处需要将其设置为最佳性能。 这解决了问题