This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4001:关于暗电流、我应该参考什么规格?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519956/opt4001-regarding-dark-current-what-specs-should-i-refer

器件型号:OPT4001

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户对 OPT4001而不是光晶体管感兴趣、因此有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーー μ s

光晶体管具有暗电流规格。 OPT4001数据表中应提到哪些规格?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、  

    OPT4001在内部考虑了暗电流、因此未指定这一值。

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的答复。

    我知道 OPT4001已在内部取消、无需考虑。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi