This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:硬编码配置问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518794/awr1843boost-hard-coded-configuration-issue

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:

您好:

我现在已将配置文件硬编码到工程中、这是按照工具箱文档中的步骤进行的。 不过、我发现使用硬编码配置后、数据 UART 停止传输 TLV 封装。 我很确定整个系统仍在运行、因为我仍然可以从 CLI 访问系统。是否有任何方法可以调试此问题?

好极了

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您正在使用哪个应用程序- MRR 或 SDK 演示?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是开箱即用的 SDK 演示。 顺便说一下,我找到了6843的演示代码,我比较了6843实例和我的代码之间的文件,我没有看到任何重大的问题。  

    好极了

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以使用 CCS 加载和运行应用程序来进行调试。 暂停/暂停内核以检查是否存在任何错误/置位。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试过。 我没有看到任何错误/断言。 实际上、整个 TLV 传输过程是在没有错误或停止的情况下执行的、但 PC 端没有收到任何东西。 此外、CLI 处于活动状态、整个系统正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您可以参阅 硬编码配置 源代码和用户指南。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这正是我要提到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我不记得绕过 CLI 所需的任何其他更改。您可以检查的最后一件事是数据端口的波特率。 验证波特率是否为  921600.

    您是否更改了演示中的其他内容? 您是否更改了 pinmux? 更改后是否重建了 CLI 库?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有在文档范围之外做任何更改、因为我使用专用的串行端口监视器、所以 Baudrate 是正确的。

    我没有重建 CLI lib、因为我没有使用 CLI lib 进行硬编码配置。 我在工程文件夹中制作了 cli.c 和 CLI.h 的副本、并在本地进行修改。 此步骤没有问题、因为在系统启动后、我可以访问 CLI 并查看自定义的 SYSTEM_printf 信息。 正如我提到的、所有 CLI 命令都正常工作、系统正在运行。 唯一的问题是数据端口不传输任何数据。  

    好极了

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifan:

    附件是我根据 硬编码配置用户指南更新的演示和 CLI 文件夹。 您可以查看我分享的演示、找到绕过 CLI 的实现方案。

    e2e.ti.com/.../cli_5F00_bypass_5F00_1843.zip

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你! 我会看一下。 目前我正在处理基于 DSP 的 DPC 修改、因此我可能需要几天时间才能回到这个问题。 如果还有其他问题、我会告诉您。  

    好极了  

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将关闭此 E2E。 如果您遇到任何问题、可以 创建新线程。

    此致、

    Samhitha