This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:Vital_signs_xwrl64xx 调试器丢失

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518109/iwrl6432boost-vital_signs_xwrl64xx-debugger-getting-lost

器件型号:IWRL6432BOOST
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、

我想问是否有人遇到与我目前相同的问题。

我尝试通过以下设置在调试模式下使用"vital_signs_xwrl64xx"。

在调试模式下使用"vital_signs_xwrl64xx"时、是否有人遇到此问题?

我已在 SysConfig 上启用 Quick EVAL 以在启动时绕过 cfg 文件、但调试器的启动行为不可预测并在某些点失去跟踪。

顺便说一下、我目前使用的是 CCS 20.1.1和 MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00。

有任何关于如何解决此问题的想法?


谢谢、
MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们尚未看到此问题、但您是否已将生命体征配置导入文件中嵌入的 CLI?

    此外、请使用版本配置

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我 通过在 SysConfig 上启用快速 EVAL 来使用了"mmw_cli.c"上的配置。

    尽管我使用释放配置进行调试、但调试器仍然会丢失。

    调试过程是否应该 与调试其他演示代码相同?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、调试过程与其他演示相同。 希望您已在加载.out 之前刷写了 empty.appimage 和内核复位

    此外、您是否能够在禁用快速评估值的情况下进行调试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、如果不启用快速 EVAL、我无法进行调试。

    对于其他演示,我没有问题,无需刷新 empty.appimage。

    在 加载.out 文件之前是否需要刷写它、如果是、我在哪里可以找到它?

    谢谢