This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP119:机械/散热应用-连接电路板或元件顶部

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP119, TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519853/tmp119-mechanical-thermal-application---connecting-board-or-top-of-component

器件型号:TMP119
主题中讨论的其他器件: TMP117

工具/软件:

我对组件"TMP119 -数字温度传感器"有一些疑问

1.

我有兴趣使用 TMP119来测量固体表面的温度。

数据表(和其他参考文档)表明、测量表面应连接到与 TMP119相对的一侧的 PCB、这意味着 TMP 与其具有"良好"的热连接 底部 长度。

但是、数据表还表明、结至外壳顶部的热阻为1 °C/W、而结至电路板的热阻为40.9 °C/W、这意味着 TMP 与其具有"良好"的热连接 顶部 长度。

这两种信息如何共存?

将固体表面连接到 TMP 的顶部是否可以测量、甚至更准确?

2.

如果将测量表面连接到 PCB、建议在接触区域留下裸露的铜。

为防止铜氧化、您建议采取什么措施?