This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:距离和方位角热图曲线问题

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520090/iwrl6432boost-issue-with-range-and-azimuth-heatmap-profile

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

您好、
我正在将 LSDK 5.5.5与 IWRL6432BOOST es2.0一起使用  、并尝试使用以下配置 在  guiMonitor cfg 中使用 rangeProfile、rangeAzimuthHeatMap 来显示距离和热图

我正在使用此 cfg 文件:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%****************************************************************************
% PresenceDetect:线性调频脉冲配置和处理链是
%经过优化、可检测任何类型的运动、包括细微的运动
%(即使是静止时存在的小动作、
%(例如、键入、呼吸等引起的移动)。 不过、
%本例中未报告速度测量值。
%它通常对诸如识别之类的应用程序很有用
室内环境中有或没有乘员的百分比。
对象的定位百分比(角度估计)是可能的。
%****************************************************************************
sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 20 0 0 128 4 30 0
chirpTimingCfg 6 28 0 90 59.75
frameCfg 8 0 403 1 250 0
guiMonitor 1 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0
sigProcChainCfg 64 8 2 0 4 0 .5.
cfarCfg 2 4 3 2 0 0 0 0.5 0 1 1 1
aoFovCfg -60 -40 40
rangeSelCfg 0.1 4.0
离合器拆卸1.
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
adcLogging 0
lowPowerCfg 1
factoryCalibCfg 1 0 40 0 0x1ff000
mpdBoundaryBox 1 0 1.48 0 1.95 0 3.
mpdBoundaryBox 2 0 1.48 1.95 3.9 0 3.
mpdBoundaryBox 3 -1.48 0 1.95 0 3.
mpdBoundaryBox 4 -1.48 0 1.95 3.9 0 3.
sensorPosition 0 0 1.44 0
MinorStateCfg 5 4 40 8 4 30 8
群集配置1 0.5 2.
波特率1250000
sensorStart 0 0 0 0



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

但在所有情况下,我只得到轻微的

AN =

带字段的结构:

302.
长度:{}
值:{}


AN =

带字段的结构:

第三百零三章
长度:256
值:[154 200 5 0 1 23 5 0 168 7 2 0 55 120 0 162 29 0 0 157 43 0 145 79 0 38 91 0 0 64 53 0…] (1×256uint8)


AN =

带字段的结构:

304.
长度:{}
值:{}


AN =

带字段的结构:

305.
长度:16384
值:[233 64 4 0 24 70 4 0 216 74 4 0 235 91 4 0 6 134 4 0 241 167 4 0 45 208 4 0 138 243 4 0 52 13…] (1×16384 uint8)


是否支持主要模式和自动模式?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan BlockCan 请您研究一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    硬件设计  

    sigProcChainCfg 64 8 2 0 4 0 .5  替换为以下内容:  
    sigProcChainCfg 64 8 3 0 4 0 .5.
    此致、
    Nate