This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:芯片采样率调节

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519425/awr2944-chip-sampling-rate-adjustment

器件型号:AWR2944

工具/软件:

您好、

在2944数据表中、芯片采样率固定为37.5MHz。 在我的例子中、拍频不会高于4MHz、所以基本上我可以处理更低的 fsamp。

在输入距离 FFT 之前是否有办法对数据进行重新采样或调整采样频率?

谢谢、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ADC 采样率不是固定的、为37.5MSPS、最大采样率为37.5MSPS。 您的拍频是什么意思? 但是的、您可以在加载到电路板上的.cfg 文件中更改采样频率。

    下面是一个示例配置。 在本例中、ADC 采样率为13,349 (ksps)。 只要不超过最大采样率、就可以进行更改。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拍频是雷达设置中的物体生成的最大频移、这实际上决定了我需要的采样频率。 mmWave Studio 的 SensorConfig 小工具中的"Sample Rate 选项"实际上是否负责定义采样率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个相关问题:如果我可以调整采样率、以便利用后续的 SNR 改进、我需要适当调整抗混叠滤波器、否则本底噪声不会改变。 是否有办法控制抗混叠滤波器 BW? 目前它的 BW 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据我的理解、您通过 UART 加载了配置。 是的、采样率选项会控制采样率。 我认为、通过更改采样率可以控制抗混叠滤波器 BW。 此处的 ICD 提供了更多背景信息。

    C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01/mmwave_dfp_02_04_17_00/docs/mmWave-Radar-Interface-Control.pdf

    此致、

    Gabriel