This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] HDC3120与 HDC3020之间有何差异

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3120, HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506917/faq-what-is-the-difference-between-the-hdc3120-and-the-hdc3020

器件型号:HDC3120
主题中讨论的其他器件: HDC3020

工具/软件:

HDC3120与 HDC3020/3021/3022之间有何区别? 是否有可用的过滤器或磁带选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDC3120是一款具有比例式输出的模拟温度和相对湿度传感器。  它基于 HDC3x 器件的数字系列、通过两个12位 DAC 以比例式输出的形式输出温度和湿度。
    此外、HDC3120 / HDC3180-Q1目前不提供 IP67滤膜或可移除胶带。