This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:流式传输和可视化从 EVM 接收到的数据

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519898/awr2944evm-streaming-and-visualization-of-received-data-from-evm

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

您好、

是否可以使用 wwWave Studio 或 TI 提供的任何其他软件从2944EVM 接收实时点云?

我不打算将数据转储到 BIN 文件中、而是在生成点云的 PC 屏幕上进行 RT 可视化

谢谢您、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、有一个 python 可视化工具可以显示该路径上存在 RT 点云数据。

    C:\ti\radar_toolbox_3_10_00_01\tools\visualizers\visualizers\CCS Automotive_Visualiser

    请参阅用户指南以开始使用。

    此致、

    Gabriel