This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:查询方位角热图

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520099/iwrl6432boost-query-on-azimuth-heatmap

器件型号:IWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件: MMWAVE-L-SDK

工具/软件:

您好、

我将 IWRL6432BOOST es2.0 与 LSDK 5.5.3配合使用
对于方位角热图 tlv、如何获得方位角区间分辨率(类似于我们提供的距离分辨率)。 -绘制它所需的。

我们是否在某处实现了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    方位角/仰角区间的数量和分辨率与距离不同。 简而言之、它将基于方位角 FFT 尺寸和 FOV。 在配置文件中、配置为  aFovCfg 和  sigProcChainCfg。有关这些参数的更多详细信息、请参阅 MMWAVE-L-SDK 用户指南。

    此致、

    Pedrorm