This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080:HDC2080外壳设计指南

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519854/hdc2080-hdc2080-enclosure-design-guidance

器件型号:HDC2080
主题: HDC1080中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我目前正在从事湿度传感器项目、并选择了 HDC2080传感器。

查询:

是否有任何应用手册或文档提供有关传感器外壳设计的指导(例如、通风注意事项、滤清器盖要求)?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepesh:

    我们有一份应用手册介绍了外壳设计的不同选项: 优化湿度传感器的布局和布线。本应用手册是针对 HDC1080编写的、但也适用于 HDC2080。

    我强烈建议您遵循此应用手册提供的 PCB 设计和外壳设计设计指南。 为了获得最佳 RH 精度、HDC2080的结温应尽可能接近环境温度至关重要。 实际上、这意味着、除了最大化气流之外、还需要将 HDC2080与 PCB 上的其他元件以及 PCB 上的开孔和/或穿孔卡舌进行热隔离。 了解一些设计目标是权衡取舍、因此了解哪些参数最重要至关重要。 例如、您可以在通风口上放置 PTFE 滤光片、以保护 HDC2080免受任何灰尘或液体的影响。 缺点是滤波器会减慢 RH 响应时间。

    请在阅读该应用手册或开始外壳设计后回复您的任何其他问题。

    此致

    -亚历克斯·汤普森