This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004-Q1:液位传感器应用

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512194/fdc1004-q1-liquid-level-sensor-applicaion

器件型号:FDC1004-Q1

工具/软件:

大家好、我的问题涉及医疗设备。 它有一个圆形罐、中心有一个空心管。  管内有一个铜电极、放置在代表完整状态的水平面上。 如果我从干色谱柱开始、它工作正常。 如果我清空炭罐、柱上会有一层薄薄的血液。 血液是一种电阻率较低的解决方案。 这使得整个中心柱成为感应元件。当血液再次进入炭罐时、电容读数仍处于完全指示状态、并且完全不会改变。 蚂蚁的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerry、

    您真的只有一个电极吗?  或者、您有类似于下图的内容吗?  使用两个电极时、您可能会获得更好的灵敏度、并且可能会调整电极之间的间距、从而使您能够看到残留液位测量值与实际液位测量值之间的较大差异。

    或者、您也可以尝试下面的一个图像、其中一个电极位于内管上、另一个位于外管上。  顶部图像对应一个总体积较小的小碳罐、而底部则对应一个较大的碳罐、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrick

     第一次尝试时只有一个电极。 第一次尝试考虑了接近液体的情况、在这种情况下、到达电极的液位将为液体通电、当液位增加时、液体将增加通电表面 、直到达到传感电极。 空 pF 为1.6、完整 pF 为8.4。

    然而,当液体是血液时,其行为在第一个循环中是可行的,但在排空罐并尝试恢复操作后,内柱具有非常薄的一层高导电性血液从上至下,读数为8.6pF 或满。 第二次尝试是将第二个电极从色谱柱底部放置到感应电极下方1mm 处、并将其作为防护装置驱动。 对液位没有敏感性。 我猜、传导血填补了防护装置和传感电极之间的间隙。

    检测电极必须位于中心列中。 FD1004感应是否可以很好地对浸湿感应电极介电塑料外壳的导电液体进行液位感应? 应该驱动导电液体还是将其接地?

    感谢您的答复。

    Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerry、

    我想我听说过其他人在处理导电液体时使用此设备存在问题。  我将了解我是否可以从同事那里获得更多信息、并确定哪些解决方法可能有效。  今天稍后我将尝试向您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    遗憾的是、我们对涉及导电液体的应用没有太多担保。  尽管如此、您的问题似乎很大一部分是排干试管后留下的血液残留膜涂层。  我怀疑您可能能够解决这个问题的不同模板结构。  下面是一个可能的想法去探索。  下面的我展示了管的鸟瞰图、其中内管有一些入口、允许更多的流体和空气在电容板之间流动、从而对板之间体积的电介质特性(而不是板边缘的电介质特性)产生更大的影响。

    假设你的入口足够宽,血液膜之间应该有空气间隙,我怀疑这可能有助于提供辨别不同状态的能力。

    至于驾驶油液、Im 不确定这是否会起作用。 至于接地问题、由于液体没有金属的导电性、所以我认为很难在合理的时间内使所有液体都能稳定到地电位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有任何其他更适合的传感技术? 我在考虑声学。 上方的液体是约为8英寸 HG 的空气。 感测距离短至1/2"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerry、

    如果能够在液体中浮子、则可以嵌入一个金属板、然后我们的 LDC5072可以使用一些线性编码器线圈监测该金属板。  不过、我需要咨询我们的系统工程师、看看他是否认为这可能有任何问题。