This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:IWR6843:连接调试器- 233 (0xffffff17) SC_ERR_PATH_BROKEN 时出错

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514311/mmwaveicboost-iwr6843-error-while-connecting-debugger---233-0xffffff17-sc_err_path_broken

器件型号:MMWAVEICBOOST
主题中讨论的其他器件: IWR6843UNIFLASH

工具/软件:

您好、

我尝试使用 IWR6843工业雷达进行调试、方法是使用 MMWAVEICBoost 和 XDS110 USB 调试探针、下面的说明: https://dev.ti.com/tirex/content/radar_toolbox_1_20_00_11/docs/software_guides/using_ccs_debug.html

我检查了 IWR6843的引脚配置、该  引脚仅为5通、休息关闭、也检查了 MMWAVEICBoost、通过将 S1.1、S1.8和 S1.9引脚保持关闭、而其余保持为开启来保持独立模式。

在上面的链接中、当我尝试按照第3.1节测试连接时、会显示以下错误:


[开始:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -S integrity

[结果]


----- [打印线路板配置路径名]------------------------------------

C:\Users\PRISHA~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1250\0\BRDDATAC\testBoard.dat

----- [打印重置命令软件日志文件]------------------------------------

该实用程序选择了100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"STEP 6 2023"。
库构建时间为"09:57:39"。
库软件包版本为"9.13.0.00201"。
库组件版本为"35.35.0.0 "。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"5"(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- [打印重置命令硬件日志文件]------------------------------------

通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为"0"(0x0000)。

----- [发生错误、此实用程序已中止]------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为"-233"(0xffffff17)。
标题为"C_ERR_PATH_BROKEN "。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
或零卡滞故障的情况下运行。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe_0]


使用 UniFlash 实用程序刷写固件时显示以下内容:

我已经尝试按照以下说明来调试问题:

  1. https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-data-read-back
  2. https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html

如果有人能为我提供更好的指导来调试问题、这会非常有帮助

此致、

Prishat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请发送电路板的封装以验证开关设置是否正确。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看下面随附的有关开关设置的图片。 如果需要其他任何信息、请告诉我。

    此致、

    Prishat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的开关位置看起来正确。 您的电源是5V3A 吗? 我会将详细信息转发给 XDS110团队。

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="653807" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514311/mmwaveicboost-iwr6843-error-while-connecting-debugger---233-0xffffff17-sc_err_path_broken

    值为"-233"(0xffffff17)。
    标题为"C_ERR_PATH_BROKEN "。

    解释如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
    或零卡滞故障的情况下运行。

    [/报价]

    该错误指示低电平 JTAG 通信故障。 假设针对板载 JTAG 通信正确配置了目标板、那么它可能表示板上 JTAG 连接存在硬件故障。 我假设这是板载 XDS110? 请验证目标板上的硬件连接是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我使用5V/3A 适配器作为电源。

    此致、

    Prishat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan Block:  

    另一条信息是、我使用 IWR6943-ISK 修订版 D、其中1个60连接器连接到 MMWAVEICBoost。

    此致、

    Prishat Bachhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设这是板载 XDS110?

    您能否证实这一点? 我相信这是  MMWAVEICBoost 的 J11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、这是 J11、我通过它使用 Micro-USB 连接到 MMWAVEICBOOST 电路板。

    此致、

    Prishat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是 J11、我通过它使用 Micro-USB 连接到 MMWAVEICBOOST 电路板。[/报价]

    谢谢。 电路板未针对板载 JTAG 调试进行正确配置、或者电路板上存在一些硬件问题、例如连接断开。  

    这需要董事会专家进一步调查。 我将提请他们注意这一点。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它是否适用于不同的 XDS110单元? 此器件是新器件吗? 或者在使用之前是否可能已损坏?

    此致、

    Nate  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我们最近购买的唯一一款新器件。 我们没有另一个

    此致、

    Prishat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试使用连接到 XDS110的其他雷达单元吗? 此外、您是否可能损坏 IC BOOST 上的 USB 连接器? 这听起来您可能没有与 USB 连接进行正确的接触。 如果此电路板 使用了多年并且经常插拔、或者插拔或损坏、则可能会发生这种情况。 这是否有可能?

    此致、

    Nate