This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:无法在 CCS IDE 中构建固件

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518386/iwr1443-not-able-to-build-firmware-in-ccs-ide

部件号:IWR1443

工具/软件:

尊敬的联系人:

                   我正在尝试使用 CCS V 20.1.1 IDE 在 Ubuntu 22.04中构建 Iwr1443高精度固件。 我做了一些固件更改以获取 ADC 计数。 但程序不在构建中。 在 IDE 控制台中显示这些错误。

请帮助并解决我的问题。  

[0]****仅清理配置构建项目 high_accurity_14xx_mss ****的调试
[1]/home/abhijeet/ti/ccs2011/ccs/utils/bin/gmake -k -j 4 clean -O

[2] rm -rf "configpkg/linker.cmd""configpkg/compiler.opt""_high_accurity_mss.xer4f"
[3]rm -rf "config_EDMA_util.obj ""data_path.obj ""main.obj ""mmw_high_accu_14xx_cli.obj ""sensor_mgmt.obj
[4] rm -rf "config_EDMA_util.d""data_path.d""main.d""mmw_high_accu_14xx_cli.d""sensor_mgmt.d"
[5] rm -RF "configpkg"
[6]When clean

[7]*****构建完成****
[8]生成文件时出错。
[9]此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 18.1.5.LTS [Arm]。
[10]Stuped stoppeed...

此致、

Abhijeet Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 18.1.5.LTS [Arm]。

    编译器版本是否与系统中的版本匹配?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我添加了编译器