This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:dfp Link_Cascade_Example 问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519086/mmwcas-dsp-evm-dfp-mmwavelink_cascade_example-question

部件号:MMWCAS-DSP-EVM

工具/软件:

尊敬的专家:

  我正在学习 mmwave_DFP_02_02_04_00.通过读取 mmWaveWidth/mmw_example.c 中的代码、我对函数 Link_Cascade_Example 感到困惑 AndHeight、在 C 代码中仅提供有关函数 setWidthAndHeightContStream()的源代码、 如下所示:

但是、我只能 在 mmwl_port_ethernet.h 中找到函数 setWidthAndHeight () define ,如下所示:

  所以我的问题是在哪里可以找到关于 setWidthAndHeight ()的源代码、或者是否有任何关于 setWidthAndHeight () 的文档。

  期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不为"mmwave_DFP_02_02_04_00\ti\example\platform\mmwl_Ethernet\mmwl_port_Ethernet.lib "提供源代码。 setWidthAndHeight 函数在 mmwl_port_Ethernet.lib 中定义。

    setWidthAndHeight 函数用于配置采集应用程序的宽度和高度。

    下面是输入参数的说明-  
    devSelection -设备映射
    Width (宽度)-用于捕获应用程序的宽度
    高度-捕获应用程序的高度

    如果宽度和高度配置正确、则返回值为0、否则返回一些错误代码。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您的问题已解决、我将关闭此 E2E。

    此致、

    Samhitha