This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:液位传感应用的多普勒 FFT

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515576/iwrl6432-doppler-fft-of-the-level-sensing-application

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

尊敬的专家:

我正在处理采用 IWRL6432的液位传感应用。 以下是我所做的工作:

  1. 我使用 IWRL6432器件遵循了液位感应用户指南中的步骤。
  2. 预构建的固件正常、使用默认配置"high_accurity_demo_xwrl64xx"时、传感器运行良好。 结果可以在工业可视化工具中显示。

 e2e.ti.com/.../2350.high_5F00_accuracy_5F00_demo_5F00_xwrl64xx.cfg

我的目的 是提高 SNR。 请参阅其他 E2E 问答、我配置多普勒域峰值选择而不是非相干和。 下面是结果、SNR 似乎没有增加。   e2e.ti.com/.../high_5F00_accuracy_5F00_demo_5F00_xwrl64xx_5F00_peak.cfg

我的问题是:

  1. 解决这个问题后、多普勒域的峰值选择对此应用中的 SNR 增加没有帮助、我对吗? 或者我配置了错误的 CFG?
  2. 假设2D FFT 对1D FFT 具有更高的 SNR、因为 FFT 处理增益会导致 SNR 递增。 因此、如果线性调频脉冲数增加、我预计 SNR 也会增加。 但是、我没有看到 SNR 的增量。 可以帮助解释这种情况吗?

谢谢!

此致、

ChiaChih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们根本不在液位感应应用中执行2D FFT。 它是基于单个 RX\TX 的应用。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    2D FFT 在此处是距离 FFT 和多普勒 FFT。 尽管这是一个基于 RX\TX 的有信号的应用、但多普勒 FFT 的多个线性调频脉冲应该是可以接受的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该软件不支持液位传感应用中的多个线性调频脉冲、这是一个基于单线性调频脉冲、单突发的设置、最多允许1024个 ADC 样本。 希望能回答您的问题、或者我还需要谈些什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的。 谢谢。