主题:AWR2544中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我使用 AWR2544的毫米波演示通过以太网传输压缩的 FFT 数据。
这很好、但现在我还必须在每个帧中传输一些额外的参数。 遗憾的是、演示中的网络协议不提供帧级别的页眉或页脚。
最好的方法是什么?
我认为尽可能少地修改网络层是明智的做法、因为它似乎高度优化且时间紧迫。
因此、我尝试在网络层中传输1个额外的线性调频脉冲"ti\demo\awr2544\mmw\mmwave_tns\default_flow_cpsw.c"
我要迭代两次 L3存储器。 因此、在"EnetApp_configEdma"中、我增加了:
syncABCfg1.cCount by numPayloads (在我的配置中 numPayloads ==2)、和
syncABCfg4.count by numPayloads。
我预计这会为恰好1个额外的线性调频脉冲生成额外的 CPSW 触发器和 DMA 传输。
但是、此修改似乎会破坏 DMA 配置、因为现在我根本没有获得任何输出。 以相同的方式将 DMA 配置减少一个线性调频脉冲时的结果相同。
有什么想法我做错了? 我不知道压缩的线性调频脉冲数据的确切数量与此网络流有何关联。
谢谢
Stefan