This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:如何降低 PGA900的输出电压噪声?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2182, PGA900, OPA187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1515287/pga900-how-to-reduce-output-voltage-noise-of-pga900

部件号:PGA900
主题中讨论的其他器件:OPA2182OPA187

工具/软件:

您好:

我们有一个 SG 桥应用项目、该项目 在0.5V 输出下需要使输出电压噪声小于1mV。

我在 PGA900之前添加单放大器 OPA2182、在 PGA900之前添加 OPA187。

PGA900的 PGAIN 为50倍。 PGA900设置为辐射输出。  

但现在输出信号噪声约为1.7mV、您能给我一些降低噪声的建议吗?

这是原理图图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hao Su、  

    我有几个问题:

    • PGA900电源是什么? 是线性稳压器还是开关稳压器?
    • 放大器在输入端的作用是什么? 您的输入范围是多少?
    • 放大器在输出端的作用是什么? PGA900的输出范围是多少?

    谢谢、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maggie:

    1.我们使用低噪声直流电源,但没有电源稳压器,因为我们使用 OWI 校准。

    2.放大器用于降低输出噪声,输入信号来自 SG 电桥,约1mV/V

    3.输出上的放大器也是为了降低输出噪声而设计的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suan、

    由于周一的美国假期、Maggie 不在办公室、请期待 下周初回复。 感谢您的耐心

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hao Su、  

    请观看以下视频、了解如何计算放大器- ADC 信号链的噪声: 视频1视频2

    ADC 输入端的外部放大器可能会增加比预期更多的噪声。  

    您的输出范围是多少? 是否确实需要输出放大器? PGA900 DAC 可以产生0V 至10V 信号。 输出放大器可能会增加更多噪声。   

    谢谢、

    Maggie