主题中讨论的其他器件:FDC1004、
工具/软件:
我目前在设计中使用的是 FDC1004电容式传感器、由于最大采样率为400Hz、所以会受到限制。 我使用的是带有有源屏蔽的自定义刚性柔性 传感器、与异相液位传感器示例非常相似、只是对尺寸进行了一些小的调整(https://www.ti.com/lit/an/snoa925/snoa925.pdf?、ts = 1747250607381) 。我获得的数据很好、但采样率有点慢、无法实现客户的目标。 我一直在研究 FDC2212、由于 采样速率更高、我发现它很有趣、但它没有一些集成特性、尤其是有源屏蔽。 是否可以通过外部运算放大器以与 FDC1004 OOP 电平传感器类似的方式使用该器件来派生屏蔽? 在仍在 ~0-100pF 范围内保持低于 pF 的分辨率的同时、是否可以实现明显更高的采样率? 检测到的 材料不导电。
谢谢!