This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:我们的参考 S/O 375684

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517479/dca1000evm-our-ref-s-o-375684

器件型号:DCA1000EVM

工具/软件:

您好、

我们的客户 于2024年5月29日从 Mouser 订购了两块 DCA1000EVM 电路板。

他们现在报告了以下问题:

" 插入5V LED 时、一个电路板正在工作、但现在停止了  亮起、但没有其他任何 LED -无法识别电路板  mmWave Studio。

 另一个主板保留为备用板、但在测试时、它不起作用  - 5V LED 亮起, FPGA LED 也亮起,但 mmWave studio 没有亮起  识别主板。

 插入时、两个电路板都会发热并且非常热。 请注意这有  已使用正确的电源进行了测试。"

请您提供帮助。

此致

Thomas Rosendahl

Mouser Electronics

S/O 375684

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否曾经使用芯片捕获原始数据? 如果您在尝试运行电路板时可以拍摄电路板的物理照片、以及 mmWaveStudio 中出现的错误、我们可以继续。

    此致、

    Pedrorm