This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:机器人学生不熟悉、正在考虑为学校项目购买此产品

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519511/iwr6843aopevm-new-to-robotics-student-considering-to-purchase-this-product-for-a-school-project

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

工具/软件:

大家好、我是一名正在启动机器人项目的学生、我希望实施一个连接到自主机器人的毫米波雷达、以实现障碍物检测和避障、并进行目标跟踪和追踪。 我想知道是否有可用的源代码。  
我看到了一个演示视频、展示了似乎在 rviz 和 Ubuntu 上的一种点云映射形式、我希望这些功能会有源代码。  
我遇到的另一个问题是关于操作系统、如果有可用的源代码、它将能够在 Ubuntu VM 和 Robot OS (ROS)上运行  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Keven、

    可免费下载和评估在 Linux 上使用我们的 ROS 驱动程序运行毫米波传感器的源代码。

     如果要使用断点和内存浏览等策略实时调试嵌入式代码、您至少需要 IWR6843AOPEVM 传感器、并可能需要 MMWAVEICBOOST。

    您将需要下载 TI 开发人员专区中的 Radar Toolbox、其中将包含有关 ROS 驱动程序以及如何设置该驱动程序的用户指南。 以及有关如何将正确的预编译固件或固件工程刷写到芯片的说明。

    6843AOPEVM

    MMWAVEICBOOST

    Radar Toolbox 如何安装自述文件(通过 Web 浏览器方法使用)

    Radar Toolbox ROS 用户指南

    此致、

    Pedrorm