This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3022:HDC3022:有关 HDC3022的应用问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1519451/hdc3022-hdc3022-application-question-regarding-hdc3022

器件型号:HDC3022
主题:HDC3021中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我想再次询问您 HDC3021/3022是否可以测量 TWS 或智能手表应用的环境温度? 如果是、测得的温度是否会受到体温的影响? 谢谢。

BRS。

Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    HDC3021/3022很可能会受到体温影响、因为该器件与用户皮肤直接接触。 通过在传感器周围添加切口以及使其远离铜平面、可以缓解这种问题、但在智能手表或 TWS 等空间有限的设计中可能很难做到这一点。

    我还看到您在前一天发布了同一个问题、并将关闭该主题。

    此致、

    哈利