This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056:Vout &lt 时的行为;Vq=0.6V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1518362/drv5056-behavior-when-vout-vq-0-6v

器件型号:DRV5056
主题:DRV5055中讨论的其他器件

工具/软件:

我 正在开发一款使用 DRV5056Z1QDBZR 传感器且 Vcc=5V 的产品(称为"A")。  传感器感应到匹配产品中的磁体(称为"B")。 当"B"未配对时、 传感器输出约为0.6V、这符合预期。 当"B"配对时 、传感器输出约为0.9V、对应于大约1.5mT 的磁通密度。 遗憾的是、事实证明"B"的组装 SOP 无法控制磁体极性。 我看到、当某些"B"单元进行配接时、传感器输出约为0.3V。 我还没有验证、但我假设传感器反极性单位的磁通密度为"-1.5mT "(或"北"极性为1.5mT)。 我希望 B 的任何配对单元的输出电压都是0.9V 或0.3V。 我看到 DRV5056Z1QDBZR 的数据表指出、 任何低于 Vq~=0.6的输出都会导致非线性行为。 只要它是可重复的、这就没问题。 我希望 TI 有人能 在存在北场且 Vout 约为0.3V 时确认 DRV5056Z1QDBZR 的可重复性。

我知道 DRV5055提供双极线性。 但是、DRV5056Z1的200mV/mT 灵敏度对于此应用很重要。 所以、我想坚持使用 DRV5056Z1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sage:

    我们的团队今天就在外面。  我们应该能够看看你的问题,当我们回到办公室从明天开始.

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sage 您好!

    我与我们的一位验证工程师谈到了这一点、他提到他观察到输出接近0.1V 或以下。  也就是说、他的样本集可能小于100个单位、我们不能保证超出我们规定的传感范围的行为。  在样片批次和窄工作温度范围内、可重复行为的概率较高。  但是、如果您正在用多个批次制造大体积、并且器件预计会在不同的极端温度下运行、则可重复性可能不如预期。