This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:如何在模拟前端产生更高的传感器电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1514679/tdc1000-how-to-create-higher-transducer-voltage-at-analog-front-end

器件型号:TDC1000
Thread 中讨论的其他器件: TDC7200MSP430FR6047

工具/软件:

大家好、我有一个 TDC1000+TDC7200设计可以正常工作。 本设计适用于电池/能量收集水流量计。

我的设计是通过玻璃容器吸水,但用 PVC 管吸水时,信号太弱。

TDC1000以3.3V 运行、这是应用于超声波1MHz 传感器的频率。
我认为使用升压转换器将3.3V 升压到更高的传感器电压(高达~ 30V 左右范围)。
这些传感器的额定电压高达~100伏。

TDC1000参考设计(请参阅随附的图像)具有发送引脚  绑定  当芯片在发送和接收模式之间自动切换时、信号会发送到 Rx 引脚。

但是、TDC1000电气规格规定 引脚上的任何超过 VDD +.6的电压都可能损坏芯片、因此很明显、Rx 引脚上不能出现上调的电压。

因此、我想知道是否有人可以提出一些电路思路(Tx 引脚可能驱动 MOSFET 开关的地方)、对传感器施加"升压"更高的电压、但接收引脚的电压"削波"到 VDD。

是否有任何模拟电路建议影响 TDC1000的较高电压 FE?

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您在论坛上发帖。 我需要研究这一点,并回到你。  我将在下周初提供意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、
    感谢您对此进行研究。 对于我来说、这是一个真正的试样问题、因此任何见解都将受到热烈欢迎。

    谢谢

    Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    很抱歉耽误你的时间。  遗憾的是、我们没有任何外部放大器的参考设计。   

    我还想指出的是、我们通常不推荐使用 TDC1000来实现高精度水计量。  在下面的常见问题解答中、有一条关于器件随机缺失第一个 STOP 脉冲的注释。  为获得理想精度、我推荐使用 MSP430FR6047。  

    https://www.ti.com/product/MSP430FR6047  

    TDC1000器件有时会错过第一个 STOP 脉冲:

      1. 众所周知、TDC1000有时会错过第一个 STOP 脉冲的生成;这可能会使 ToF 测量值在 ps 的范围内有所不同。
      2. 如果您遇到上述问题、我们建议您尝试使用器件中的均值计算功能、这样可以提高测量精度。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/724028/faq-tdc1000-everything-you-need-to-know-for-ultrasonic-tof-liquid-coupled-collateral-tools-designs-faq 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的调查。 对于缺乏 FE 放大设计当然感到失望。
    至于在第一个方面使用 TDC1000、该产品不需要是"高精度"仪表、我们更有兴趣确定由于泄漏等原因而导致的"水用量不正常"

    这也是 TDC1000/TDC7200和 MSP430FR6047解决方案之间相当大的成本差异(大约3倍左右)、因此 TDC 是当前的首选路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所述、TDC1000对于低精度是可以接受的、但遗憾的是、我没有用于放大的设计。   

    需要注意一点。  将换能器放置在 PVC 管上时、您是否 在换能器和管道之间使用一些超声波耦合剂(凝胶或油脂)?  这有助于在没有放大器的情况下提高信号电平。  下面的 MSP430应用手册提供了一些详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa949/slaa949.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是"超级润滑多用途合成润滑脂"

    https://www.super-lube.com/multi-purpose-synthetic-grease-with-syncolon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我们的团队今天就在外面。  我们应该能够看看你的问题,当我们回到办公室从明天开始.

    此致、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。