This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:查询小型障碍物检测和可视化工具

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517970/iwr6843aop-inquery-about-small-obstacle-detection-and-visualizer

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843

工具/软件:

你好、IWR6843冠军!

客户正在使用 IWR6843AOP 测试小型障碍物检测演示。 在演示可视化工具中可以看到"Start"按钮、该按钮如何发送"Stop"命令?

请指导我们正确停止演示。

此外、在运行期间、会发生以下错误。 您能告诉我们这种症状的含义吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有几种方法可以停止传感器。 在配置文件(.cfg)中、用户可在文本编辑器中将其打开、然后转到 frameCfg、将"帧数"设置为有限值。 0表示无限。 您也可以通过 CLI 发送"sensorStop"。如果记录数据、点击 reset connection 按钮应保存并停止正在编译以保存的最后一个文件。

    TLV 标头解析故障可以忽略、并且是 Python 可视化工具的多线程实现中的一种构件。 这不是由芯片本身造成的。 如果从源代码中删除了多线程、并且所有内容都以线性方式运行、则不会再发生此错误。

    此致、

    Pedrorm