This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:定制雷达 PCB 设计所需的帮助

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, TM4C1294NCPDT, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517394/awr1843-help-needed-for-a-custom-radar-pcb-design

器件型号:AWR1843
Thread 中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT、

工具/软件:

大家好

希望每个人都做得很好。

我正在从事参考 AWR1843BOOST 评估板的雷达 PCB 设计。 在我的设计中、我进行了一些更改、使 PCB 变得具有成本效益。

首先、我必须询问 TM4C1294NCPDT IC、该器件现在用作与 XDS110系列类似的调试接口、在我的设计中、我移除了 TM4C1294NCPDT IC、现在是否仍可使用 JTAG 调试 PCB???

其次、对于调试和闪存模式更改、我们需要使用开关更改 SOP 状态、就像在 AwR1843BOSST EVKT 中一样。现在对于我的设计、我从外部连接器获取了 SOP 输入、所以可以从外部获取这个输入吗??

第三、对于调试接口、我使用了单独的6引脚连接器以及 RS232作为4引脚连接器、再使用一个18引脚连接器、其中我为 PCB 提供了12V 的主 VIN 电源、我前面在上述问题中讨论过的 SOP 输入、UART TX RX 处于抖动状态、MSS_LOG DSS_LOG 连接以及一些接地引脚。 现在可以将所有这些数据线接入一个连接器吗??

第四、在 AWR1843芯片的这个设计中、这些引脚是一个引脚、编号为 P4并在中命名为 SYNC、那么在执行调试操作时、我是否需要连接它??

最后、我以 PDF 格式附加了下面的原理图设计、我很想请您这边查看一下、了解需要进行哪些更改。请让我知道、这样可以涵盖所有要点、确保我的设计没有错误。 我试图写上面的一些关键问题。 因此、我希望在将设计发送给制造和组装之前进行审核、我希望确保电路板在制造后能够正常工作。

此致

Ratul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。 您能告诉我们您的目标市场和终端应用吗?

    再次感谢、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay

    正如您所提、我们的目标市场是汽车 ADAS、我们的终端应用是汽车巡航控制和紧急刹车辅助系统。

    此致

    Ratul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会按顺序回答您的问题。

    是的、您可以将 JTAG 带到标头并使用外部调试器(TMDSEMU110-U 调试探针|德州仪器 TI.com)。 您应设计接头、使其与所需的调试探针兼容。

    2、可以从外部控制 SOP。 您必须确保 SOP 引脚保持稳定 解决方案 NRST 被释放。

    3.是的,使用单个连接器应该没问题。 如果从连接器提供12V 输入、则必须确保可以通过该连接器提供足够的电流来为电路板供电。

    4.通常不需要同步输入。 如果您要从外部源触发帧、则该选项用于外部帧触发。

    我没有看到任何原理图附在您的帖子。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian

    感谢您的宝贵回答。

    1.正如您所说的、我可以通过使用单个接头使用 JTAG 进行调试、那么是否需要在 AWR1843和 JTAG 接头之间添加任何更多的组件、我是否还需要连接调试跟踪输出线路和用于调试接口(硬件在环)的 DMM 引脚??

    2.您能告诉我有关 SOP 配置的更多信息,以及如何找到 NRST 是否已发布?

    3.明白了。

    4.理解。

    此致

    Ratul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.通常不需要 Trace 和 DMM。 如果您想了解 跟踪、可以阅读以下内容。 DMM 是一个原始数据输入、我们没有任何软件支持、因此您不需要包含它。

    https://developer.arm.com/-/media/Arm%20Developer%20Community/PDF/Learn%20the%20Architecture/Understanding%20Trace.pdf?revision=6b56aa86-4314-49e7-a14d-3ff3e5c8fece

    2. SOP 是一个电源感应器,它控制传感器引导进入的模式。 您可以在 E2E 论坛中搜索更多信息、之前已经对此进行了讨论。 NRST 是雷达的复位输入。 释放 NRST 后、雷达将退出复位状态并引导进入 SOP 引脚配置的模式。 NRST 应由电路板上的其他电路控制、通常是 PMIC。

    此致、

    Adrian