This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:运行 DCA1000软件低功耗资源 PC

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517823/dca1000evm-running-dca1000-software-low-power-low-resources-pc

器件型号:DCA1000EVM

工具/软件:

是否可以在 Windows IOT 上或在信息亭模式(Windows 10/11)下运行 DCA1000软件包?

我们希望在电池供电的移动测试平台上记录 DCA1000输出。 在低功耗 PC 上运行 DCA1000软件将减小电池尺寸/延长电池寿命

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这可能是可行的、但我们的本机软件不支持标准 Windows 10/11之外的任何其他操作系统。 它从未在 kiosk 模式下进行过测试。

    此致、

    Pedrorm